3D 扫描
DotProduct 开发了用于捕获 3D 数据的高性能、易于使用的解决方案。自 2013 年推出以来,其独立的手持式 3D 扫描产品彻底颠覆了 3D 扫描行业。借助适用于英特尔实感的 Dot3D Scan,他们为配备英特尔实感摄像头的 Windows 设备开发了完整的 3D 捕获和处理应用程序。功能包括精确的 3D 追踪、即时 3D 重建、压缩 3D 导出、兼容 CAD 工作流程、精准的 3D 测量、直观的 3D 裁剪等等。有关 DotProduct 和 Dot3D Scan 的更多信息,请点击下面的链接。
ImFusion 的 RecFusion 软件旨在使用包括英特尔实感 D400 系列在内的多种类型的深度传感器为您的环境创建 3D 模型。重建实时运行,允许您直接在屏幕上查看模型构建。包括几种后处理功能以清理和改进扫描,例如为 3D 打印做准备。在 Pro 版本中,可同时使用多个传感器,是构建快速转盘扫描系统的理想选择。借助 RecFusion SDK,也可以在自定义应用程序中使用 3D 扫描功能。Imfusion 还为高级医学图像处理和计算机视觉提供咨询、研究和开发。
itSeez3D 致力于计算机视觉技术,将移动设备转变为功能强大的 3D 扫描仪。他们开发了一款多功能的移动 3D 扫描应用程序,允许您创建高分辨率照片级真实的人物面部、身体和物体 3D 模型。扫描仪可用于多种应用领域,包括娱乐、医疗、健身、零售等。itSeez3D 还使 Scanner SDK 构建具有扫描功能的最终用户应用程序。
背景分割
Personify 是一个由视频和人工智能专家组成的团队,他们利用机器学习技术来帮助您创建流式的沉浸式视频。他们的 Presenter 应用程序使用深度学习和动态绿屏技术以数字化方式将您从背景中抽取出来。与英特尔® 实感™ 深度摄像头搭配使用,可获得专业级效果。Presenter 使用热门的视频会议软件,例如 WebEx、Zoom、Skype for Business、BlueJeans 等。
数字标牌
Lumo Play 是一款价格合理的软件,可用于为零售、教育和活动带来地面和墙壁交互式体验。它适用于任何投影仪、电视、LED 标牌或触摸屏,允许使用最符合项目需求和预算的硬件。Lumo Play 只需几分钟即可完成安装,包括数百个应用程序,并附带用于创建定制应用程序的免代码内容创建工具。免费试用!
数字艺术
TouchDesigner 是一个基于节点的视觉平台,用于在交互式安装和现场表演中创建数字艺术,以及构建可在各种市场中部署的实时应用程序。英特尔® 实感™ T265 和 D400 系列摄像头的本地支持使用户可以通过单个节点即时访问其数据,而无需编码。英特尔实感深度或追踪摄像头数据直接输入到 TouchDesigner 的基于高性能 GPU 的合成和 3D 引擎中,在该引擎中可以对数据进行分析、后处理、导出,并用于 3D 纹理贴图和 3D 点云数据的可视化。TouchDesigner 可与其他软件和硬件实现广泛的互操作性,这进一步使艺术家、设计师和程序员能够以无数种创意方式使用英特尔实感设备。
眼球追踪
GazeSense™ 是面向英特尔® 实感™ 摄像头的商用眼球追踪软件,支持对 3D 物体进行实时视线追踪。无需眼镜即可在开放空间中标记感兴趣的物体,并且可以实时追踪用户对这些物体的注意力,以便进行自然的人机交互。应用示例包括社交机器人、汽车、游戏、智能家居、行为研究、医疗保健、零售和广告。
手势识别
Gestoos 软件使配备英特尔® 实感™ 深度摄像头的设备能够看到和理解自然手势和动作,为人们与智能设备和环境进行互动打开了一个充满可能性的世界。利用机器学习支持的形状识别功能,Gestoos 避免了遮挡问题,需要较少的处理能力,并且能够实现局部增量学习,以精确追踪和检测任意的形状和运动组合。Gestoos 与操作系统和硬件无关,可在各种用例中实现最大程度的灵活性。针对特定行业的软件开发套件 (SDK) 是免费提供的,可帮助您探索集成静态和动态手势交互。
使用 Teleidoscope Skeletal Tracking 进行高精度的手部跟踪。Teleidoscope Skeletal Tracking 是从零开始打造的,可以在资源受限的设备上运行,并且可以与英特尔® 实感™ 深度摄像头完美配对。在机器人、增强现实和人机交互等应用领域使用 Unity 或 C++ SDK。
机器视觉
EVT Eye Vision Technology GmbH 专门从事机器视觉软件和解决方案。他们的 EyeVision 3D 软件为 3D 评估、3D 匹配、测量等提供了各种工具。EyeVision 3D 支持英特尔® 实感™ 深度摄像头,该软件旨在轻松实现与机器人直接集成,用于机器人视觉应用领域,以及与生产流程集成,以执行检查包装盒的填充水平和读取包装盒中产品的代码等任务。EVT 提供免费的演示下载,您可以在其中测试全部功能,包括英特尔® 实感™ 深度摄像头的图像捕获。
SLAMcore为负担得起的硬件提供实时本地化和映射解决方案。他们的多传感器算法即使在动态环境中也能提供可靠的性能。
SLAMcore SDK与Intel RealSense深度摄像头D435i即可直接使用,并具有照明不变的6DoF本地化和全局/本地占用率映射等功能。
测量
GPC 专注于 3D、人工智能和图像分析,以解决实际问题。GPC 拥有超过 4 年的英特尔® 实感™ 技术专业知识和大量算法库,为货运、物流、医疗保健、建筑和高速公路行业打造了基于测量的创新产品。货运应用可通过手持或机载英特尔® 实感™ 深度摄像头快速、准确地测量不规则物品,高速公路解决方案可持续测量和监控道路缺陷。软件提供商可以通过 API 轻松集成 GPC 技术。
人物追踪
ENLITEON EDGE 是一个便携式软件平台,可将现成的英特尔® 实感™ 深度摄像头转变为用于室内和室外应用的先进人员计数器/追踪器。计数结果可以通过一个非常简单的实时 MQTT API 在云中获得,也可以在方便的 CSV 日志文件中获得。然后,这些数据可以轻松地输入任何第三方数据分析包或仪表盘。典型的应用包括零售、智能城市、安全和交通运输。
骨架追踪
3DiVi Inc. 打造用于面部和人体识别的算法产品,主要面向 AR、智能家居、物联网、智能汽车、数字医疗、生物识别、安全和机器人等领域。他们的 Nuitrack 中间件是业界领先的 3D 骨架追踪解决方案,面向英特尔实感 D400 系列深度摄像头的 Nuitrack SDK 提供适用于 Windows 和 Linux 平台的骨架追踪、手势识别和人脸识别功能。
Cubemos 是一家专注于计算机视觉、骨架追踪和物体识别的软件公司。该公司使用尖端的深度学习技术,能够在运动、医疗、娱乐、交通和牲畜监控领域实现实时客户应用。Cubemos 拥有计算机视觉项目的端到端流程知识。这包括针对 Windows 和 Linux 的实施,以及针对包括英特尔® Movidius™ 在内的多个处理平台的优化。
LIPS 是人工智能支持的 3D 传感解决方案的提供商。他们使用英特尔® 实感™ 技术创建 3D 传感中间件和一站式解决方案来满足客户的应用需求,包括骨架追踪、3D 扫描和物体测量。
体积捕获
Mimesys 开发了一个实时沉浸式协作解决方案。他们的技术使用英特尔® 实感™ 深度摄像头 D415,通过互联网将人们以 3D 形式呈现出来,从而实现丰富的人与人交流。Mimesys 正在努力提供可与面对面互动的保真度和有效性相媲美的远程讨论。
请在此处订阅,接收最新博文和其他消息。
让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。