Skip to content
RS_RSPCT_BBALL

借助使用英特尔® 实感™ 技术的 RSPCT,跟踪 NBA 投篮统计数据

作者:英特尔® 实感™ 体验设计经理 Suzanne Leibrick

如今,职业体育是几大巨头行业之一。一场比赛、一支队伍、一名球员甚至一个瞬间都能产生上百万美元的利润。这些瞬间具有不确定性。我们能否了解未来将要发生的事情?我们能否知道在选秀中选择哪位球员,哪位球员会有持续优良的表现?

如今,体育分析能够跟踪一切事物,旨在希望以确定的方式解答上述问题。这些事物包括睡眠、事物、婚姻状况、训练时间以及运动员职业生涯中每场比赛的每个瞬间。如果您阅读过 Moneyball(点球成金)或在 2011 年观看过根据此书改编的同名电影,您可能会对体育分析背后的部分概念略知一二。Moneyball(点球成金)是一个有关棒球统计学的故事。棒球统计学属于统计分析领域,能够直接应用到棒球统计当中。

对于篮球领域而言,与其相似的研究称为 ABBRmetrics。在 ABBRmetrics 当中,分析人员会对进攻端的每百回合得分以及防守端的每百回合失分进行研究和分析。投篮命中率为 50% 或以上称为高分。如果一位球员的投篮命中率为 50%,这意味着他命中了总出手次数 50% 的投篮。

然而,投篮命中率只是一项历史数据。这会让您对于某位球员更有信心。从统计学角度来讲,一位评分较高的球员命中下次投篮的概率要高于评分较低的球员。然而,如果一位投篮命中率为 80% 的球员错失了一次投篮,您也无法保证他接下来的四次投篮全部命中。投篮百分比统计数据能够为您提供一种趋势,但却无法真正预测即将发生的事情 – 您为什么要将两位球员进行对比呢?

借助英特尔® 实感™ 技术,获取实时统计数据

因此,我们需要哪种类型的数据,才能更加准确地预测哪些球员最有把握命中最关键的制胜球?我们如何才能充分挖掘球员的最大潜力?我们如何才能通过实时的方式达成上述目标?目前,现有的球员分析方式包括观看录像、使用几何学、三角学以及微积分学,从而根据球员的身高决定球员应该以何种角度投出完美的制胜一击。这种分析方式费时费力,实施起来也比较困难,收集数据更是难上加难。每次投篮必须独立进行计算。要收集足够的数据才能进行预测,这同样很难做到。

在最近举办的 NBA 全明星赛的三分大赛当中,一家名为 RSPCT 的公司改变了一切。通过使用英特尔® 实感™ 深度摄像头,RSPCT 系统能跟踪每次投篮是否命中,收集信息的精确程度也获得了很大提升。(阅读更多 RSPCT 在 NBA 全明星比赛中呈现的内容)英特尔实感深度摄像头能根据篮板类型进行一些列配置。只需在篮板上放置一个英特尔实感深度摄像头,RSPCT 不仅能跟踪篮球是否命中,还能跟踪篮球命中的准确位置(精度可达毫米)、球员的投篮位置以及篮球的速度和角度。所有复杂的微积分学、三角学以及几何学计算瞬间即可完成,分析结果能够实时显示。我们不仅能准确地了解每位球员的投篮走势,您还能借助 RSPCT 看到球员应该尝试出手和投篮的位置,原因就是您能够看到球员的投篮热区。

预测下次投篮

如果一名球员正常投篮,但投篮方向整体偏左或在篮筐周围分散,那么他们的投篮稳定性则不如每次投篮都能偏向中心位置的球员。借助采用英特尔实感深度摄像头的 RSPCT 技术,您不仅能分析球场上每个位置的每位球员,您还能快速构建准确的数据图。球员昨晚睡眠质量不佳?您能够准确地了解这对他们投篮所造成的影响。教练能够获取更多数据,从而能做出更好的决策。

英特尔实感 D435 深度摄像头为 RSPCT 篮板技术提供了“眼睛”。

精确程度就是我们想要的答案。通过篮球命中的位置和本应该通过篮筐剖面的位置(精度可达毫米),您能否理解甚至预测投篮的位置?

大多数投篮向中心聚集才能命中投篮。投篮的稳定性能够提升预测的准确程度,这就是 RSPCT 和英特尔实感技术带来的帮助。该技术能够以高分辨率分析篮球飞行的轨迹,还能记录速度、弧度以及准确的接触位置。它甚至还能逆向推断出球员在球场上的投篮位置。

这项技术还能帮助球员最大限度地提升训练效率以及投篮命中率。快速得出的分析结果意味着获得实时的反馈。一位球员能进行 20 次投篮,查看结果并据此对自己的投篮情况进行调整。数据质量越高,球员成长的速度更快。该技术现已开始应用到最高级别的职业篮球比赛当中。同时,RSPCT 已与英特尔展开合作,借助英特尔实感摄像头让此项技术应用到各个级别的篮球比赛中。RSPCT 能够将轻巧的摄像头安装到篮架上并进行设置,过程十分简单。这不仅向 NBA 球员,还向每位旨在提升篮球水平的运动员提供了一种实用的工具。

想要了解更多信息,请点击这里

接收最新博文和其他消息。

让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。

 

提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明使用条款的制约。

Scroll To Top

了解最新动态

了解最新的英特尔® 实感™ 技术:产品更新、即将发布的公告和活动。

提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明使用条款的制约。